结果:找到"LORA 远距离传输 ",相关内容460条
  • 国内最新lora芯片ASR6505远距离传输低成本替代方案
  • ASRIoT高级研发经理杨世铎表示,ASRIoT致力于研发各类物联网芯片,此次推出的ASR6505是对ASR6501/6502市场的补充,也表明了ASR对于发展LoRa市场的决心;ASR6505是基于SX1262设计的全频段LoRa芯片,支持150MHz~960MHz,客户一次设计即可满足全球应用需求。ASR的单芯片,小尺寸,高集成度LoRa_SiP有利于LoRa模块的成本降低和市场放量,ASR丰富的射频通信技术积累,可将模块做到标准化、最优化,为客户提供硬件turn-key。目前ASRLoRa芯片已与200多家客户进行合作,产品已导入光宝科技、海华科技等模组大厂,以及利尔达、慧联无限、瑞兴...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: LORA 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2021-04-13 15:52:00
  • LORA网络/ASR650X、ASR6505、ASR6500S低功耗远距离传输芯片
  • LoRa(LongRange)是一种基于CSS的扩频调制技术,能够显著提升通信距离,适用于低频次、小数据量、长距离的LPWAN低功耗广域网,具有如下优点:1.在传输过程中,信息可能被噪音淹没,接收方只需要听取重点(知道正交的扩频序列)就可以恢复型号2.抗干扰、抗噪音和抗阻塞能力强3.扩频因子不同时可以使用相同的信道(不同的扩频序列之间是正交的,因此频率可以复用)4.宽带扩频技术,抗多径、抗衰落能力强LORA的射频参数发射功率和晶振频偏会影响芯片收发的及时性和准确性。LoRaWAN是一个MAC层的规范协议,由LoRaAlliance基于LoRa制定,目的是为了使用LoRa调制技术组成一个高容量...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LORA网络 低功耗芯片 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-08-24 16:44:00
  • 2.4G无线控制器附加AT2401C功放IC增加距离
  • 现在科技产品的不断进步,智能家居方面慢慢对信号和距离方面的要求渐渐增加。深圳市动能世纪科技有限公司不断的满足客户需求,推出了一款射频信号放大器AT2401C满足客户距离信号等等的需求。并全方位技术支持客户,让客户在使用产品的过程中得到更好的技术服务。AT2401C完全兼容RFX2401C进口芯片,成本和性能上都不属于RFX2401C。现代的无线通信中,射频设备的使用相当普及,而射频放大器在设备中起着至关重要的作用。在下面的介绍中我们简称“射频放大器”为“PA”。PA可分为高增益放大器、低噪声放大器、中-高功率放大器。它是各种无线发射机的重要组成部分。在发射机的前级电路中,调制振荡电路所产生的...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: PA 功放IC 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-08-20 16:49:00
  • 关于SX1262IMLTRT、SX1261、SX1268选型指南分析对比
  • 今天这个篇幅我们继续来探讨下LORA领域的相关芯片,Semtech公司推出的SX1261/62/68系列的芯片,不知道各位朋友有没有了解过这系列芯片,一开始推出市场,就是打着特殊的LoRa调制方式、低功耗跟超远距离传输的卖点。而事实上,这系列芯片的功能也确实更为强大,体积方面也有优势。现在我们就重点关于SX1262、SX1261、SX1268这三款芯片的选型指南进行分析对比。产品简述:SX1261、SX1262和SX1268等无线电收发器是远程无线应用的理想选择。这几款芯片的电池寿命都很长,只有4.2m.A的有源接收电流消耗。SX1261可以传输高达+15dBm,而SX1262和SX1268...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SX1262 1268 lora asr 无线 元 Semtech 收发器 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-07-22 15:27:00
  • Semtech低功耗LORA技术SX1276/SX1278无线收发器芯片对比分析
  • 近年来,LORA技术低功耗广域网络,在大大小小的行业活动中,一直都是物联网的一个热门话题。LoRa主要在全球免费频段运行,包括433、868、915MHz等。基于LorawAN的网络能够提供安全的数据传输距离远的双向通信,并且用最少的网络基础设施覆盖城市区域。适用于密集度更高,局部区域,具有相对独立、信号更强、成本更低等特点。能在保证更远距离的通信传输的同时,最大限度的降低功耗,节约传输成本。那么今天,我们就来探讨一下LORA芯片中的两款:SX1276和SX1278。SX1276/78是Semtech公司推出的一款远距离、低功耗的无线收发器,是一款性能高的物联网无线收发器,具备特殊的LoRa...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Semtech lora sx1276 sx1278 无线 收发器 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-07-21 14:02:00
  • 远距离无线传输新方案ASR6505
  • 众所皆知,LORA是Semtech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。一种简单的能实现远距离、长电池寿命、大容量的系统,进而扩展传感网络,LorawAN,LinkWAN,MESH组网,自组网等。通常情况下,在各种不同应用场景中,LoRa与其他无线连接技术融合运用,这样才能够提供更好的用户体验,这形成了一个多技术融合生态系统。ASR自身多种芯片和技术开发能力,推出LoRa+wifi单通道网关的整合解决方案,同时发布适用于LoRa室内应用的LoRaD2D协议。为客户提供完善的端到云、硬件到软件协议的完整解决方案。广泛应用于智能家居、智慧商超、智能楼宇等。另外,ASR多技术融合...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LORA ASR sx1278 sx1276 无线 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-07-21 13:59:00
  • 二总线光纤模块
  • POWERBUS二总线转光纤系列,实现POWERBUS二总线数据在光纤上透明传输,无需改动用户协议。解决了通讯距离远、节点多且分散的矛盾,同时解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题。  POWERBUS二总线环网光端机,实现多片区的多个POWERBUS二总线接口传感器经环网光端机汇集后,再通过光纤环网链路与主控设备通信。数据端口支持“防吊死”功能。大大提高了数据通讯的可靠性、安全性和保密性。自愈环网不怕断纤、掉电,光纤链路故障自诊自愈。适用面积大、节点多、且对传输要求高的监控网络。大大节约了光纤资源和铺设光缆的成本
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 通讯 、节点多且分散 、二总线 发帖人:晓东pbus 发帖时间:2020-05-29 10:57:00
  • ​IN612L芯片模块蓝牙远距离芯片300米远距离一对多蓝牙IN612L问世与nordic5283...
  • IN612L芯片模块蓝牙远距离芯片300米远距离一对多蓝牙IN612L问世与nordic52832更强超低功耗主要特点•多模式协作协议栈-蓝牙5-完全兼容蓝牙5规范-高数据速率支持高达2Mbps-远程支持(125Kbps/500Kbps)-广告推广支持-软件无线电-灵活的RX/TX使能控制-低功耗设计的事件触发模式-真正的双向-同时支持蓝牙5操作•CPU和内存-ARMCortex-M4F高达64MHz,带i-cache-256KBROM(引导加载程序和软件堆栈)-64KB存储器-1KbeFuse内存(制造商ID、安全密钥储存)-512KB闪存(堆叠,支持XIP模式)-空中更新(OTA)支持-...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: ​IN612L芯片模块 蓝牙芯片300米 一对多蓝牙IN612L问世 与nordic52832更强超低功耗 发帖人:截然不同 发帖时间:2019-12-06 17:45:00
  • 易天光模块的传输距离靠什么来保证?
  • 随着光通信市场竞争的日益激烈,光模块的价格参差不齐,如思科、华为、华三、中兴、戴尔、惠普、juniper等这些大品牌的模块价格高高在上,第三方的兼容模块市场容量不断递增,二手光模块也在市场游走,所以客户会因为大品牌的高价望而却步。遇到低价产品又担心二手货会给通信带来不必要的麻烦,所以有很多国内和国际客户,都提到过很多类似的问题:“品质一定不能出问题哦!能保证传输到120KM吗?”市场对价格的要求不断走低,但是对品质的把控一直都不能降低标准,这也是我们第三方兼容模块的绝地逢生的机会,为了消除客户的顾虑和给予终端客户更多的质量保证,让我们一起看看易天光通信(etulink.com)的光模块传输距...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块速率 光模块类型 光模块接口 发帖人:etulink 发帖时间:2018-08-27 17:47:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: